配置控制器 (Controller)

控制器配置通过填写相应属性表单来完成。
使用以下项来配置控制器:
项
说明
时间同步
基于分布式设备的网络同步时钟。CIP 同步是指通用工业协议 (CIP) 的时间同步技术所使用的标准机制,此机制基于 IEEE 1588 V2 (IEC 61588) 标准。
故障处理
定义在控制器发生故障时系统应如何响应。
通信
定义用于与控制器通信的协议。
冗余 (Redundancy)
用于定义在发生严重故障 (Major Fault) 时要切换到的次级设备。
安全
用于定义安全控制器的参数。
保密
用于定义控制器的安全设置,如安全授权、权限集、逻辑名称和受信通信插槽。
不同类型的控制器支持不同功能,并显示不同的属性表单。
配置控制器
  1. 从
    编辑
    菜单中,选择
    控制器属性
    。
    随即出现
    “控制器属性”对话框,并且已选中“常规”选项卡。对常规控制器属性进行所需修改。
  2. 选择
    日期/时间
    选项卡。
    1. 配置控制器的挂钟时间 (Wall Clock Time)。
      控制器的挂钟时间用于设置和跟踪时间。它是 64 位的计数器,对毫秒进行计数。它的 CurrentValue 是从协调世界时 (UTC) 1970 年 1 月 1 日 0000 时起的毫秒数。
      小贴士:
      只能在联机状态下配置挂钟时间。
    2. 启用时间同步(CIP 同步)。
  3. 选择
    高级
    选项卡,配置控制器的高级属性,例如:
    • 控制器故障处理程序 (Program) - 可以将此程序配置为处理严重故障。所有未由故障例程 (Fault Routine) 处理的程序故障(以及任何其它类型的严重故障)都将执行此程序。
    • 加电处理程序- 可以将该程序配置为在运行模式下发生异常断电后处理启动执行。
    • 系统开销时间片 - 定义控制器分配用于执行通信和内部功能的时间的百分比。
      联机时,此选项卡还会显示控制器的内存使用情况统计信息。
  4. 选择
    项目
    选项卡:
    1. 查看关于项目文件的信息。
      项目文件是一个 .ACD 文件,其中存储了控制器的编程和配置信息。
    2. 确认项目正在下载项目文档、扩展属性和自定义属性到控制器。
    3. 启用该选项可显示整个项目中的传递属性。
  5. 选择“确定 (OK)”接受配置并关闭“控制器属性”对话框。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal