创建和配置 I/O

在
Logix Designer
应用程序中,添加属于该项目的所有 I/O 和通信模块 (Module)。这样控制器 (Controller) 才能与模块通信。
当您配置 I/O 模块时,您指定特定于此模块的特征。
Logix Designer
应用程序将自动添加该模块的预定义标签 (Tag) 作为属于控制器范围的标签。
模块的配置信息取决于您选择的模块。
您可以指定电子密钥以限制只能连接到特定模块类型。电子密钥确保插入或配置的模块具有正确的类型。
针对项目使用的所有模块执行该过程。
创建和配置 I/O
  1. 在“控制器管理器”中,展开“输入/输出 (I/O) 配置”文件夹,右键单击网络或背板,然后选择“新建模块”。
  2. “选择模块类型”对话框随即打开。
  3. 选择要创建的模块类型:
    • 目录 - 从对当前上下文有效的模块列表中进行选择
    • 模块搜索 - 执行联机模块搜索以查找网络或背板上附加的物理设备
    • 收藏 - 自定义模块类型列表
  4. 选择模块后,选择“确定 (OK)”。
  5. 新建模块
    对话框随即打开,用户可在其中完成 I/O 模块的创建和配置工作。
    输入正在创建的模块的配置信息。
    • 名称 - 输入模块名称,该名称附加在“控制器管理器”中的目录号之后。
    • IP 地址 - 对于 Ethernet 连接的模块,需要 IP 地址。
      对于其他设置,会自动应用默认值。
  6. 选择
    “确定”(OK)。新增模块会显示在“控制器管理器”中。
    在“控制器管理器”中双击模块将其打开,查看默认设置,并根据需要进行编辑。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal