下载

在 Logix Designer 中创建程序 (Program) 后,必须将其从计算机传输到控制器 (Controller)。
  • 上载 - 将程序从控制器传输到计算机。
  • 下载 - 将程序从计算机传输到控制器。
使用以下项执行此任务 (Task):
项
说明
通信树
网络拓扑的分层表示,基于特定的服务器主机设备。
网络浏览器
该工具用于在网络拓扑之间进行导航,并配置支持与设备通信的软件。Studio 5000 Logix Designer 中随附
FactoryTalk Linx
通信软件。要对其进行配置,请导航至
通信 > 网络浏览器
。
通信路径
此为标识通信驱动器、设备地址和端口的 CIP 路径。由
Studio 5000 Logix Designer
在执行“联机”、“上载”或“下载”命令时使用。
编程 (Program) 模式
一种控制器模式,在此模式下,不执行逻辑,输出不受控制,并且可以执行编辑操作。如果按键开关处于“远程”位置,则控制器处于“远程编程 (Program)”模式。
下载程序
  1. 选择
    通信 > 网络浏览器
    。
    通信软件在
    网络浏览器
    对话框中启动,并显示通信树。
  2. 从树中选择一个控制器。
  3. 选择“设置项目路径”,使该项目始终使用此通信路径。
  4. 选择
    下载
    。
    确认下载过程。由于通信路径已配置,因此将立即进行下载,将项目下载到控制器。下载状态和编译器消息将在状态栏中显示。
    小贴士: 仅在控制器处于编程 (Program) 模式或远程编程模式下时,才可下载项目。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal