多轴协调运动指令

多轴协调运动指令用于在坐标系统中移动多达六个轴。
可用指令
梯形图和结构化文本
功能块
不可用
坐标系统示例如下:
Coordinate System with Orthogonal Axes
Coordinate Systems with Non-orthogonal Axes
Delta J1J2J6 Coor System_v31 Delta J1J2J3J6 Coordinate System
Delta J1J2J6 坐标系统 Delta J1J2J3J6 坐标系统
Delta J1J2J3J4J5_v31
Delta J1J2J3J4J5 坐标系统
多轴协调运动指令包括:
若:
使用此指令:
停止坐标系统的轴或取消变换。
MCS
在笛卡尔坐标系统中针对指定轴启动一维或多维直线协调运动。
MCLM
在笛卡尔坐标系统中针对指定轴启动二维或三维圆弧协调运动。
MCCM
在指定坐标系统中针对活动的协调运动启动路径动态变化。
MCCD
针对指定坐标系统中所有轴上执行受控关闭操作。
MCSD
将指定坐标系统中的所有轴从关闭状态复位到轴就绪状态,并清除轴故障。
MCSR
启动将两个坐标系统连接在一起的变换。
该指令仅能在支持的控制器上使用。
MCT
计算一个坐标系统相对于另一个坐标系统的位置。
该指令仅能在支持的控制器上使用。
MCTP
定义主轴与坐标系统之间的主从关系。在从坐标系统上执行的协调运动指令 MCLM 和 MCCM 将与主轴同步。
MDCC
计算一个坐标系统中的点在另一个坐标系统中等效点的位置。
MCTPO
在笛卡尔坐标系统中针对指定轴启动多维协调路径运动。
MCPM
启动一个变换,将两个坐标系统与姿态控制连接在一起。
MCTO
混合指令时使用不同的终止类型
混合两个 MCLM 或 MCCM 指令时,首先启动第一个指令,并将第二个指令放入队列。在坐标系统的标签中,提供两个位用于指令排队。
  • MovePendingStatus
  • MovePendingQueueFullStatus
例如,下面的梯形图使用坐标系统 cs1 将 Move1 混合到 Move2 中。
混合指令梯形图示例
如果 Step = 1,则
Move1 启动并将轴移动到 (5, 0) 位置
当 Move1 执行期间
便有空间供另一个运动排入队列
Step=2
Multi_axis section graphic1_v31
如果 Step = 2,则
Move1 已在执行。
Move2 进入队列,等待 Move1 完成。
Move1 完成后,Move2 将轴移动到 (10, 5) 位置。
在 Move2 执行期间,队列中有空间:
Step = 3。
L5K_multi_axis coord sect_grapic 2_v31
当指令完成时,将其从队列中移除并腾出空间,以便另一个指令进入队列。两个位的值始终相同,因为队列中每次只能有一个等待处理的指令。如果应用程序需要依次执行多个指令,可使用下列参数来设置位。
位参数
条件
则
一条指令已激活,而另一条指令在队列中等待处理。
  • MovePendingStatus 位 = 1
  • MovePendingQueueFullStatus 位 = 1
  • 无法将其他指令加入队列
活动指令完成并离开队列。
  • MovePendingStatus 位 = 0
  • MovePendingQueueFullStatus 位 = 0
  • 可以将其他指令加入队列
MCLM 或 MCCM 指令的终止类型操作数指定当前执行的运动的终止方式。这些示意图显示了在各转换点 (TP) 受影响的指令位和坐标系统位的状态。
使用“实际公差”或“不进入稳态”终止类型时混合运动在转换点的位状态
bldmveacttolnostle
下表显示了上图中终止类型为“实际公差”或“不进入稳态”时各转换点的位状态。
位
TP1
TP2
TP3
Move1.DN
T
T
T
Move1.IP
T
F
F
Move1.AC
T
F
F
Move1.PC
F
T
T
Move2.DN
T
T
T
Move2.IP
T
T
F
Move2.AC
F
T
F
Move2.PC
F
F
T
cs1.MoveTransitionStatus
F
F
F
cs1.MovePendingStatus
T
F
F
cs1.MovePendingQueueFullStatus
T
F
F
使用“不减速”终止类型时混合运动在转换点的位状态
bldmvenodecel
下表显示了上图中终止类型为“不减速”时各转换点的位状态。对于“不减速”终止类型,转换点 TP2 的待行距离等于 Move1 指令的减速距离。如果 Move 1 和 Move 2 共线,则 Move1.PC 在 TP3(第一个运动的设定终点)处为真。
位
TP1
TP2
TP3
TP4
Move1.DN
T
T
T
T
Move1.IP
T
F
F
F
Move1.AC
T
F
F
F
Move1.PC
F
T
T
T
Move2.DN
T
T
T
T
Move2.IP
T
T
T
F
Move2.AC
F
T
T
F
Move2.PC
F
F
F
T
cs1.MoveTransitionStatus
F
T
F
F
cs1.MovePendingStatus
T
F
F
F
cs1.MovePendingQueueFullStatus
T
F
F
F
使用“给定公差”终止类型时混合运动在转换点的位状态
bldmvecmdtol
下表显示了上图中终止类型为“给定公差”时各转换点的位状态。对于“给定公差”终止类型,转换点 TP2 的待行距离等于坐标系统 cs1 的给定公差。
位
TP1
TP2
TP3
TP4
Move1.DN
T
T
T
T
Move1.IP
T
F
F
F
Move1.AC
T
F
F
F
Move1.PC
F
T
T
T
Move2.DN
T
T
T
T
Move2.IP
T
T
T
F
Move2.AC
F
T
T
F
Move2.PC
F
F
F
T
cs1.MoveTransitionStatus
F
T
F
F
cs1.MovePendingStatus
T
F
F
F
cs1.MovePendingQueueFullStatus
T
F
F
F
使用“跟随轮廓速度受限”或“跟随轮廓速度不受限”终止类型时混合运动在转换点的位状态
bldmvefolcont
下表显示了转换点处的位状态。
位
TP1
TP2
TP3
Move1.DN
T
T
T
Move1.IP
T
F
F
Move1.AC
T
F
F
Move1.PC
F
T
T
Move2.DN
T
T
T
Move2.IP
T
T
F
Move2.AC
F
T
F
Move2.PC
F
F
T
cs1.MoveTransitionStatus
F
F
F
cs1.MovePendingStatus
T
F
F
cs1.MovePendingQueueFullStatus
T
F
F
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal