金属成形指令

在控制器项目管理器中,可以通过图标中的红色条 来识别安全程序。红色条表示程序将在安全存储器中执行。
对于作为安全程序一部分或者由安全程序支持的指令按钮,其右上角都有一个红色的三角形。
可用指令
梯形图
功能块
不可用
结构化文本
不可用
安全应用指令用于带有控制器和 I/O 模块的安全系统中。这些指令适用于安全完整性等级 (SIL) 3、PLe/类别 (CAT) 4 的应用。
如果希望
使用此指令
确定压力机滑块的位置。
CPM
用于需要小幅调整滑块位置的压力机应用,例如压力机设置。
CBIM
用于单循环冲压应用。
CBSSM
用于需要连续运行的压力机应用。
CBCM
监视凸轮轴的启动、停车和运行。
CSM
监视八路安全输入,以控制对应于激活输入的一路输出。
EPMS
控制与主阀结合使用的辅助阀。
AVC
在维护操作期间手动驱动阀门。
MMVC
控制和监视主阀。
MVC
安全控制器是断电脱扣系统的一部分。这意味着,当检测到故障时,所有输出都将置零。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal