EPMS 接线与编程示例

本主题介绍在应用的安全控制部分 Guard I/O 模块和指令的接线方式。
小贴士: 下图中未展示本应用示例的标准控制部分。
接线图
EPSM wiring example
编程图
以下编程图展示此指令的输入和输出。
EPMS programming diagram
梯形图
EPMS_Other_Pg297_v31
模块定义
下面几个部分将通过示例说明如何使用编程软件设置
Guard I/O
模块的配置操作数。
L5K_EPMS_Other_Pg298_1_v31
Rockwell Automation 建议如图所示为
电子密钥
(Electronic Keying) 选择
精确匹配
(Exact Match)。也可以选择
兼容
匹配
(Compatible Match)。
模块输入配置
EPMS_Other_Pg298_2_v31
模块输出配置
EPMS_Other_Pg299_v31
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal