AVC 接线和编程示例

本主题介绍应用的安全控制部分的指令编程方式。
小贴士: 下图中未展示本应用示例的标准控制部分。
接线图
Logix5000AVCWirDiag
编程图
以下编程图展示了“辅助阀控制”(AVC) 指令与“主阀控制”(MVC) 指令配合使用的方式。
Logix5000AVCPgmDiag
梯形图
AVC_Other_LD_v31
如图所示,使用 Logix Designer 应用程序配置 Guard I/O 模块的输入和测试输出操作数。
模块定义
AVC_mod input config_v31
Rockwell Automation
建议选择“精确匹配”(Exact Match),如图所示。然而,也可以将“电子密钥”(Electronic Keying) 设为“兼容匹配”(Compatible Match)。
模块输入配置
AVC_Other_Pg320_2_v31
模块测试输出配置
AVC_mod test output config_v31
模块输出配置
AVC_module output configure_v31
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal