离合器制动器接线-编程示例

下面的示例说明了一些金属成形指令在压力机安全应用中的用法,这些指令包括离合器-制动器指令(CBIM、CBSSM 和 CBCM)、凸轮轴运动监视 (CSM) 指令及曲柄轴位置监视 (CPM) 指令。
接线图
CSM Clutch Brake Wiring and Program Example
编程图
CSM Programming Diagram
CSM Programming Diagram 2
梯形图
CSM Ladder Diagram Example 2_v31
CSM Ladder Diagram Example 1_v31
CBexampleladder3_v31
如图所示,使用编程软件配置
Guard I/O
模块的输入和测试输出参数。
模块定义
RSL5K_ClutchBrake_ModuleDef_v31
Rockwell Automation 建议为
电子密钥
(Electronic Keying) 列表选择
精确匹配
(Exact Match)。也可以选择
兼容匹配
(Compatible Match)。
模块输入配置
RSL5K_CSM Example Module Input Config_v31
模块测试输出配置
RSL5K_CSM Example of Module Test Output Config_v31
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal