MVC 接线和编程示例

本主题介绍在应用的安全控制部分 Guard I/O 模块的接线及指令的编程方式。
小贴士: 下图中未展示本应用示例的标准控制部分。
接线图
MVC Wiring and Programming Example
以下编程图展示了“主阀控制”(MVC) 指令的输入和输出。
编程图
MVC Programming Example
梯形图
RSL5K_MVC_exampleladder_v31
模块定义
下面几个部分将通过示例说明如何使用编程软件设置 Guard I/O 模块的配置操作数。
RSL5K_Module Definition for Safety and Metal Instructions_v31
Rockwell Automation 建议如图所示为
电子密钥
(Electronic Keying) 选择
精确匹配
(Exact Match)。也可以选择
兼容匹配
(Compatible Match)。
模块输入配置
RSL5K_MVC_InputConfig_v31
模块测试输出配置
RSL5K_MVC_TestOutputConfig_v31
模块输出配置
RSL5K_MVC_OutputConfig_v31
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal