MMVC 接线和编程示例

本主题介绍在应用的安全控制部分 Guard I/O 模块的接线及指令的编程方式。
本应用示例符合 ISO 13849-1 4 类标准的要求。
小贴士: 下图中未展示本应用示例的标准控制部分。
接线图
MMVC Maintenance Manual Valve Control
以下编程图展示了 MMVC 指令与“双通道输入启动”(DCSRT) 指令和“主阀控制”(MVC) 指令配合使用的方式。
编程图
MMVC Programming Diagram
梯形图
RSL5K_MMVC Ladder Logic_v31
模块定义
如图所示,使用 Logix Designer 应用程序配置 Guard I/O 模块的输入和测试输出操作数。
RSL5K_MMVC Module Definition_v31
Rockwell Automation 建议如图所示为
电子密钥
(Electronic Keying) 选择
精确匹配
(Exact Match)。也可以选择
兼容匹配
(Compatible Match)。
模块输入配置
RSL5K_MMVC Module Input Configuration_v31
模块测试输出配置
RSL5K_MMVC Module Test Output Configuration_v31
模块输出配置
RSL5K_MMVC Module Output Configuration_v31
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal