TagDB 对象

表示 HMI 标签数据库。此对象用于管理标签数据库中的标签和文件夹。
小贴士:
一次只从一个实例修改标签数据库,例如
FactoryTalk View SE
Client、
FactoryTalk View Studio
、标签编辑器或标签导入和导出向导。否则可能发生错误,您可能无法进行修改。
它是不可创建对象。
要获取对 TagDB 对象的引用,可使用以下内容之一:
  • 全局变量
    TagDB
    ,仅在 VBA 中显示,可在当前 HMI 标签数据库中访问。
  • Display 对象或 Tag 对象的
    TagDB
    属性。
属性
方法
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal