DuplicateFolder 方法

创建 HMI 标签文件夹的副本。这也包括其全部子文件夹和标签。返回表示新建文件夹的文件夹对象。
语法
Set
Folder
=
TagDB
.
DuplicateFolder
(
SourceName
,
NewName
)
其中
Folder
是 Folder 对象的名称或对 Folder 对象求值的表达式。
TagDB
是全局变量
TagDB
。还可以使用已定义为 TagDB 对象的变量或对 TagDB 对象求值的表达式。
小贴士:
如果未使用
FactoryTalk View SE
的 VBA,则不会自动创建全局变量,您必须定义自己的对象变量。
SourceName 是待复制文件夹的完全限定名称,即路径和文件夹名称,如
folder1\folder2
。
NewName
是新文件夹的完全限定名称,即路径和文件夹名称,如
newFolder1\newFolder2
。
备注
  • 处理大量数据时,我们建议使用块模式来提高性能。
  • 避免在操作完成之前打开“标签”编辑器。否则,可能会发生错误。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal