HomeAreaName 属性

返回区域的名称。该名称用于在标签添加到集合中时将相对标签引用变成完全限定标签引用。只读。字符串。
语法
Object
.
HomeAreaName
其中
Object
是
FactoryTalk View SE
对象的名称,或是对
FactoryTalk View SE
对象求值的表达式。
备注
创建 TagGroup 时系统将设置该属性,且该属性为在其中创建 TagGroup 的画面的主区域。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal