FactoryTalk View SE Client 对象模型

FactoryTalk View SE
Client 对象模型提供了一种在运行时控制画面上的图形对象并对标签属性进行编程访问的方法。
借助
Microsoft
Visual Basic for Applications 集成设计环境 (VBA IDE),可编写使用
FactoryTalk View SE
Client 对象模型中的 Graphic 对象的显示代码以在运行时与画面上的对象交互,以及加载、隐藏和卸载画面。此外,还可以创建标签组、读取和写入标签值、当更改标签值或数量时接收通知并访问 HMI 标签的扩展属性。
不能用
FactoryTalk View SE
Client 对象模型创建新的图形或标签对象或编辑现有对象。运行时对显示及其对象所做的任何更改都不会被保存。例如,如果更改了对象在画面中的位置,下次加载画面时,对象将仍在原位。这种情况不适用于 ActiveX 控件,此控件在测试运行对其进行更改后将保存属性更改。
备注
  • FactoryTalk View SE
    Client 对象模型提供了连接 Graphics 和 Tag 子系统的自动接口,主要用于 VBA 代码和 ActiveX 控件。
  • 显示代码与特定画面相关联,并随之进行存储。
重要提示:
在运行任何 VBA 代码之前,请验证并确保您的 VBA 代码安全可信。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal