GetFolder 方法

创建并返回对 Folder 对象的引用。
语法
Set
Folder
=
TagDB
.
GetFolder
(
FolderName
)
其中
Folder
是 Folder 对象的名称或对 Folder 对象求值的表达式。
TagDB
是全局变量
TagDB
。还可以使用已定义为 TagDB 对象的变量或对 TagDB 对象求值的表达式。
小贴士:
如果未使用
FactoryTalk View SE
的 VBA,则不会自动创建全局变量,您必须定义自己的对象变量。
FolderName
是文件夹的完全限定名称,即路径和文件夹名称,例如
folder1\folder2
。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal