FolderExists 方法

如果特定文件夹存在,则返回
True
。
语法
Set
Result
=
TagDB
.
FolderExists
(
FolderName
)
其中
Result
是布尔变量的名称。
TagDB
是全局变量
TagDB
。还可以使用已定义为 TagDB 对象的变量或对 TagDB 对象求值的表达式。
小贴士:
如果未使用
FactoryTalk View SE
的 VBA,则不会自动创建全局变量,您必须定义自己的对象变量。
FolderName
是文件夹的完全限定名称,即路径和文件夹名称,例如
folder1\folder2
。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal