DeleteTag 方法

从 HMI 标签数据库中删除标签。
语法
TagDB
.
DeleteTag
(
TagName
)
其中
TagDB
是全局变量
TagDB
。还可以使用已定义为 TagDB 对象的变量或对 TagDB 对象求值的表达式。
小贴士:
如果未使用
FactoryTalk View SE
的 VBA,则不会自动创建全局变量,您必须定义自己的对象变量。
TagName
是标签的完全限定名称,即路径和标签名称,例如
folder1\tag1
。
备注
  • 处理大量数据时,我们建议使用块模式来提高性能。
  • 避免在操作完成之前打开“标签”编辑器。否则,可能会发生错误。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal