RootFolder 属性

返回表示 HMI 标签数据库根文件夹的 Folder 对象。只读。
语法
TagDB
.
RootFolder
其中
TagDB
是全局变量
TagDB
。还可以使用已定义为 TagDB 对象的变量或对 TagDB 对象求值的表达式。
小贴士:
如果未使用
FactoryTalk View SE
的 VBA,则不会自动创建全局变量,您必须定义自己的对象变量。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal