GetTag 方法

创建并返回对表示 HMI 标签的标签对象的引用。如果未找到该标签,则会返回错误消息。
语法
Set
Tag
=
TagDB
.
GetTag
(
TagName
)
其中
TagDB
是全局变量
TagDB
。还可以使用已定义为 TagDB 对象的变量或对 TagDB 对象求值的表达式。
小贴士:
如果未使用
FactoryTalk View SE
的 VBA,则不会自动创建全局变量,您必须定义自己的对象变量。
TagName
是标签的完全限定名称,即路径和标签名称,例如
folder1\tag1
。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal