StartBlockMode 方法

启动用于 HMI 标签操作的块模式。
语法
TagDB
.
StartBlockMode
其中
TagDB
是全局变量
TagDB
。还可以使用已定义为 TagDB 对象的变量或对 TagDB 对象求值的表达式。
小贴士:
如果未使用
FactoryTalk View SE
的 VBA,则不会自动创建全局变量,您必须定义自己的对象变量。
备注
  • 在块模式开始后,确保其结束。
  • 一个 HMI 服务器上不可同时使用多种块模式。如果块模式无法开始,则发生错误
    tagErrorBlockModeAlreadyStart
    。这种情况下,建议您不要执行
    EndBlockMode
    ,以避免产生意外结果。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal