Group 对象

表示一组已在画面中分组的对象。Group 对象为不可创建对象。可通过 Elements 集合进行访问。
为 Group 对象添加鼠标相关事件的 VBA 代码时,对象将表现为已添加“触按”动画,即当鼠标经过时呈突出显示状态。
备注
当单击作为 Group 对象一部分的窗口 ActiveX 控件时,系统将引发 ActiveX 控件的鼠标事件而非 Group 对象的鼠标事件。
属性
方法
事件
常量
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal