图形对象

FactoryTalk View 图形对象是 FactoryTalk View SE Client 对象模型的一部分,代表 FactoryTalk View SE Client 中图形的运行时功能。
可使用这些对象编写程序以便:
  • 与加载的画面和画面中的对象相交互,例如在下载前验证输入字段中的数据。
  • 加载、隐藏和卸载画面
  • 为由某些对象引发的事件添加代码,例如,在基于标准表达式中过于复杂而不能描述的条件更改对象的颜色或位置
备注
  • 图形对象提供了与 FactoryTalk View Graphics 子系统的自动接口,主要用于 VBA 代码(显示代码)和 ActiveX 控件。
  • 无法使用 FactoryTalk View SE Client 对象模型中的图形对象编辑或创建图形对象。不允许在运行时进行任何属性更改。例如,如果将对象的 Visible 属性更改为 False,在下次加载画面时 Visible 属性将为 True。
  • 以下是对象模型的保留名称且不能用于命名图形对象:Display、ThisDisplay、Application、AlarmSummary 和 Me。
  • 如果开发过程中所作的更改未保存,则测试运行画面时的行为可能不会始终与运行时行为相同。要让行为尽可能接近,需要在测试前保存画面。
  • 如果为一个画面上的对象创建的 VBA 代码会影响另一画面上的对象,另一画面必须具有与之相关的 VBA 工程且其对象必须对 VBA 显示,否则将产生错误。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal