嵌入式变量

嵌入式变量可用于在标题、工具提示、画面标题、本地消息和电子签名确认消息的字符串中插入参数。
可以嵌入三种变量:数字、字符串和日期或时间。
数字和字符串变量可以是在运行时读取并显示当前值的标签名称;也可以是字面数字或字符串值,这些值将在运行时按其输入的形式显示。
运行时,日期和时间变量会显示系统日期或时间。
例如,可以将标签名称作为字面字符串和数字标签变量与时间变量一起嵌入至本地消息中。运行时,如果显示本地消息,则会显示标签的名称、值和时间。更改时间和标签值时,消息也会随之更新。
小贴士:
嵌入式变量区分大小写,且必须使用正确的格式和语法才能生效。如果发生错误,会将变量当作文本处理。因此,为了避免出现问题,最好使用“插入变量”按钮打开变量对话框,而不是手动创建或编辑嵌入式变量。
嵌入式数字变量只显示 5 个小数位。如果数字包含不止 5 个小数位,第五位将取整。
字面字符串变量不支持空格。
可在以下位置创建嵌入式变量:
  • 图形对象编辑器 - 将嵌入式变量插入标准图形画面、全局对象画面和库中图形对象的标题、工具提示或电子签名的确认消息中。对于具有多种状态的图形对象,可以在各状态的标题中插入不同的嵌入式变量。
  • 本地消息编辑器 - 在本地消息中插入嵌入式变量。
  • “画面设置”对话框(“属性”选项卡)- 在画面标题栏中插入嵌入式变量。
要将嵌入式变量插入标题、工具提示或电子签名的确认消息:
  1. 在设置标题、工具提示或电子签名确认消息的对话框中,单击
    插入变量
    按钮,选择要插入的变量的类型。
  2. 在变量对话框中,填入指定的信息。
要将嵌入式变量插入本地消息:
  1. 在
    本地消息
    编辑器中,右键单击
    消息
    字段,然后单击
    编辑字符串
    。
  2. 在
    字符串编辑
    对话框中,单击
    插入变量
    ,然后单击要插入的变量的类型。
  3. 在变量对话框中,填入指定的信息。
要将嵌入式变量插入画面标题:
  1. 右键单击画面,然后单击
    画面设置
    。
  2. 在
    属性
    选项卡中,选中
    标题栏
    复选框。
  3. 单击
    插入变量
    ,然后单击要插入的变量的类型。
  4. 在变量对话框中,填入指定的信息。
要在嵌入式变量中创建标签占位符:
  • 在
    标签
    字段中,键入井字符号,后跟一个数字(中间没有空格)。例如,#1。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal