“字符串变量”对话框

如何打开“字符串变量”对话框?
在要插入变量的文本字段下方,单击
插入变量
,然后选择
字符串
。
在
本地消息
编辑器中时:
  1. 右键单击
    消息
    列中的任意位置,然后选择
    编辑字符串
    。
  2. 在
    字符串编辑
    对话框中,单击
    插入变量
    ,然后选择
    字符串
    。
此对话框用于创建文本字段的字符串变量。字符串变量可以是标签名称或在运行时提供可动态更改字符串的占位符,或是在此对话框中输入时显示的字面字符串。
嵌入式变量区分大小写,且必须使用正确的格式和语法才能生效。如果发生错误,会将变量当作文本处理。因此,为了避免出现问题,最好使用
插入变量
按钮打开变量对话框,而不是手动创建或编辑嵌入式变量。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal