编辑字符串变量

字符串变量
对话框用于编辑文本字段的字符串变量。
要编辑字符串变量:
  1. 在已插入字符串变量的文本框中双击字符串变量语法或右键单击该语法,然后单击
    编辑变量
    。
  2. 在
    字符串变量
    对话框中进行所需更改,然后单击
    确定
    。
    小贴士:
    可在
    字面字符串
    选项中包含数字。但是,如果要显示的数字需要小数位或其他特殊格式,则使用
    字面数字
    选项。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal