“时间和日期变量”对话框

如何打开“时间和日期变量”对话框
在要插入变量的文本字段下方,单击
插入变量
,然后选择
时间/日期
。
在
本地消息
编辑器中时:
  1. 右键单击
    消息
    列中的任意位置,然后选择
    编辑字符串
    。
  2. 在
    字符串编辑
    对话框中,单击
    插入变量
    ,然后选择
    时间/日期
    。
此对话框用于在文本框中插入时间和日期变量。时间和日期会在运行时动态变化。
嵌入式变量区分大小写,且必须使用正确的格式和语法才能生效。如果发生错误,会将变量当作文本处理。因此,为了避免出现问题,最好使用
插入变量
按钮打开变量对话框,而不是手动创建或编辑嵌入式变量
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal