数字变量语法

数值嵌入式变量使用以下格式:
/*LN:#Tag_name Fill_character DP:#*/
其语法为:
  • 打开转义序列“/*”
  • 后跟可选字母 L(表示字面),防止变量的标签读取。如果已在
    数字变量
    对话框中选择
    字面数字
    选项,则会将其插入到语法中。
  • 后跟字母“N”
  • 后跟冒号“:”
  • 后跟数字长度字段
  • 后跟空格字符
  • 后跟标签名称、标签占位符(#1、#2 等)
    小贴士:
    如果在嵌入式变量中使用标签占位符,请勿在标签地址中包含空格。
  • 后跟空格字符
  • 后跟一个说明左边填充属性的单词
  • 后跟空格字符
  • 后跟字母“DP:”
  • 后跟小数位数
  • 后跟关闭转义序列“*/”
例如,要显示称为 Oven_temp 模拟量标签的当前值,三位数,两个小数位,没有填充字符,您将键入:
/*N:6 ven_temp NOFILL DP:2*/
开发过程中,您在显示上将看到与数字一样多的 # 字符,小数点位置如规定那样:
###.##
在运行时,将看到以指定格式显示的标签的值:
183.00
小贴士:
嵌入式变量区分大小写,且必须使用正确的格式和语法才能生效。如果发生错误,会将变量当作一段文本处理。因此,为避免出现问题,最好使用
插入变量
按钮打开变量对话框,而不是手动创建或编辑嵌入式变量。
小数最多可以显示 5 位。如果数字包含不止 5 个小数位,则第五位将取整。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal