时间和日期变量语法

时间和日期嵌入式变量使用以下格式:
/*Time_date_format*/
其语法为:
  • 打开转义序列“/*”
  • 后跟一个或多个表示时间和/或日期格式的“字符”
  • 后跟关闭转义序列“*/”
开发期间,在画面中变量会显示其创建时间,直到画面关闭并重新打开。之后将显示画面重新打开的时间。运行时,变量会持续更新。
当嵌入式变量在运行时显示时,会在时间和日期之间显示空格。
小贴士:
嵌入式变量区分大小写,且必须使用正确的格式和语法才能生效。如果发生错误,会将变量当作一段文本处理。因此,为确保正确,最好是单击
插入变量
按钮打开“变量”对话框并创建变量,而不是手动创建或编辑嵌入式变量。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal