时间和日期变量格式

下表所示为
Time_date_format
用于指定格式的字符序列:
字符序列
描述
示例
SD
短日期
Monday, November 16, 2015
LD
长日期
Monday, November 16, 2015
SDT
短日期和时间
11/16/15 03:22:01 PM
LDT
长日期和时间
Monday, November 16, 2015 03:22:01 PM
T
时间
下午 3:22:01
TSD
时间和短日期
03:22:01 PM 11/16/15
TLD
时间和长日期
03:22:01 PM Monday, November 16, 2015
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal