字符串变量语法

字符串嵌入式变量使用以下格式:
/*LS:# Tag_name*/
其语法为:
  • 打开转义序列“/*”
  • 后跟字母“L”(表示字面),防止变量的标签读取。如果已在“字符串变量”对话框中选择“字面字符串”选项,则会将其插入到语法中。
  • 后跟字母“S”
  • 后跟冒号“:”
  • 后跟数字长度字段;(如果已选中
    字符串变量
    对话框中的
    固定字符数
    复选框)
  • 后跟空格字符
  • 后跟标签名称、标签占位符(#1、#2 等)
    小贴士:
    如果在嵌入式变量中使用标签占位符,请勿在标签地址中包含空格。
  • 后跟关闭转义序列“*/”
    小贴士:
    如果选中
    字符串变量
    对话框中的
    固定字符数
    和
    最右边的字符
    复选框,则数字字段长度将为负数。
    如果选中
    字符串变量
    对话框中的
    固定字符数
    和
    如果字符串比字段宽度长则显示 * 字符
    复选框,则关键字 SHOWSTAR 将添加至嵌入式变量字符串(在标签或参数字段之后)。
例如,要显示固定长度为 20 个字符的名为
Blower_status
的字符串标签的当前值,应键入以下内容:
/*S:20 Blower_status*/
开发过程中,您将会在画面中看到如在变量中指定的“
s
”字符数,在本示例中为 20 个:
ssssssssssssssssssss
运行时,将看到显示为字符串的标签的值:
Functioning normally
小贴士:
嵌入式变量区分大小写,且必须使用正确的格式和语法才能生效。如果发生错误,会将变量当作一段文本处理。因此,为避免出现问题,最好使用
插入变量
按钮打开变量对话框,而不是手动创建或编辑嵌入式变量。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal