“数字变量”对话框中的选项

下表显示了
数字变量
对话框中的选项。
选项
描述
标签
单击此选项可将数字标签用作数字变量源。键入标签名称,或键入标签占位符。要打开“标签浏览器”并从中选择一个标签,单击“浏览”按钮。
字面数值
单击此选项可将字面数字字符串作为数字变量输入。还可以将标签占位符用作字面数字。
位数
选择要显示的最大位数,最多 17 位。小数点和负号各计为一位。
小数位
选择小数点后要显示的位数。
使用以下填充剩余
如果数据源值包含的位数比最大位数少,则可选择用于填充画面左侧的字符。要省略填充字符,请选择“无”。
小贴士:
小数最多可以显示 5 位。如果数字包含不止 5 个小数位,则第五位将取整。
如果选择“标签”,则插入变量时,变量以 /*N 开头。
如果选择“字面”,则变量将以 /*LN 开头。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal