“字符串变量”对话框中的选项

下表显示了
字符串变量
对话框中的选项。
选项
描述
标签
选择此选项可将字符串标签作为字符串变量源使用。键入字符串标签的名称或标签占位符。要打开“标签浏览器”并从中选择一个标签,单击“浏览”按钮。
如果选择此选项,插入变量时,变量将以
/*S
开头。
字面字符串
选择此选项可输入文字字符串作为字符串变量。还可以将标签占位符用作字面字符串。
字面字符串变量不支持空格。
如果选择此选项,插入变量时,变量将以
/*LS
开头。
固定字符数
如果希望变量始终显示相同的字符数,则需选中此复选框。然后,选择要显示的字符数,最多 255 个。如果清除此复选框,则嵌入式变量的长度会更改以适应字符串标签值的长度。
显示字符串最右边的字符
如果要从字符串的右边开始计算显示的字符数,而不是从字符串的左边开始计算,则需选中此复选框。
如果字符串的长度大于字段宽度,则显示 * 字符
当字符串太长而无法在字段中完整显示时,选中此复选框可在画面中将超出字段的部分显示为星号 (*)。如果选中
显示字符串最右边的字符
,星号将会显示在字符串的开头。否则,星号将显示在字符串的末尾。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal