.NET 控件对象

.NET 控件是使用 Microsoft .NET Framework 开发的组件。可以在 FactoryTalk View SE 画面上配置和运行 .NET 控件。实际功能包含在 .NET 控件对象中,该对象提供配置对话框。
.NET 控件包括:
  • 属性
    :配置 .NET 控件或从中获取信息。
  • 方法
    :调用 .NET 控件的方法以执行特定操作。
  • 事件
    :触发每次 .NET 控件执行指定事件时运行的操作。
.NET 控制对象提供内置 Windows 窗体和 WPF (Windows Presentation Foundation) 控件。还可以导入自己创建的控件或第三方库以获取更多的自定义控件。如果使用 .NET Framework 3.5 或更早版本开发的自定义控件无法正常工作,请安装 .NET Framework 3.5。有关更多信息,请参见 Microsoft 网站 https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/migration-guide/version-compatibility。
重要提示:
.NET 控件的运行时行为取决于供应商的实现。运行应用程序之前,彻底测试各个对象,确保其行为符合预期。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal