“DotNetControl 属性”-“常规”选项卡

常规
选项卡可用于配置 .NET 控件。单击
<ControlName> 设置
将打开
<ControlName> 属性
对话框,在该对话框中可以配置 .NET 控件的属性、方法和事件,并使用 VBA 脚本与它们进行交互。
小贴士:
在设计时或运行时不支持 DataSource 属性。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal