EChartsWidget

EChartsWidget 是一种 .NET 控件,提供 Apache ECharts 的功能。Apache ECharts 是开源 JavaScript 可视化库,其中包含各种图表和图形。使用 .NET 控件对象,可在画面上添加内置或自定义 ECharts 小组件。内置小组件预配置了用于控件外观和数据连接的示例 JavaScript,而自定义小组件的灵活性更大,可以根据您自己的目的使用 JavaScript 进行配置。
与任何其他 .NET 控件一样,小组件包括属性、方法和事件,其实际功能包含在自己的配置内。需要注意的两个具体配置属性是 LanguageID 和 RefreshTime。
  • LanguageID
    在脚本中使用语言标识符来设置小组件的字符串语言(例如 de-DE 表示德语)。也可以使用此属性来切换语言。
  • RefreshTime
    设置小组件刷新其限制标签值的时间(以毫秒为单位)。
有关 ECharts 的更多信息,请参见 Apache ECharts。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal