导入并部署 .NET 控件程序集

可以导入和部署自己创建的 .NET 控件或第三方库。要使自定义控件正常工作,所有二进制文件都需要复制到预定义的目标文件夹,即 C:\Users\Public\Documents\RSView Enterprise\DotNetControl Setup。根据库的类型,某些库的二进制文件夹在导入后可自动复制到目标文件夹,而其他库的二进制文件夹则需要手动复制到目标文件夹中。
  • 包含同一文件夹中多个二进制文件的库
    在
    FactoryTalk View Studio
    的“.NET 控件”对话框中导入二进制文件后,二进制文件会自动复制到目标文件夹。
  • 安装在全局程序集缓存中的库
    在
    FactoryTalk View Studio
    的“.NET 控件”对话框中导入主二进制文件后,二进制文件会自动复制到目标文件夹。无需手动将任何其他相关二进制文件复制到目标文件夹。
  • 包含一个文件夹结构或多个文件夹中多个二进制文件的库
    需要手动将二进制文件及其完整的文件夹结构复制到目标文件夹 C:\Users\Public\Documents\RSView Enterprise\DotNetControl Setup。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal