.NET 控件列表

.NET 控件
列表包含来自 System.Windows.Forms 命名空间和 System.Windows.Control 命名空间的控件。
Windows 窗体
和
WPF 控件
选项卡包括以下条目。
条目
描述
搜索框
筛选名称与所键入文本匹配的 .NET 控件。
名称
显示 .NET 控件的名称。
命名空间
显示 .NET 控件所属的命名空间。
程序集名称
显示 .NET 控件的程序集名称。
目录
显示 .NET 控件的所在位置。
默认情况下,该目录为全局程序集缓存,即用于存储程序集的全机代码缓存。
浏览
可用于添加自定义 .NET 控件。有关如何创建和部署自定义控件或第三方库的更多信息,请参见《FactoryTalk View Site Edition 用户指南》
中的“创建和部署 .NET 控件”
。
不支持加载程序集的多个版本。有关更多信息,请参阅 Microsoft 文章 避免将程序集的多个版本加载到同一上下文中。如果要加载自定义程序集的新版本,必须在 Public\Documents\RSView Enterprise\DotNetControl Setup 中删除现有版本。但是,无法加载新版本的 FactoryTalk View 内置程序集;请使用提供的程序集版本。
有关 .NET 控件的更多信息,请参见 Microsoft 网站。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal