“ControlName 属性”-“属性”选项卡

属性
选项卡可用于配置 .NET 控件的属性。属性列表因控件类型的不同而异。有关每个属性的详细说明,请参见控件提供商的网站或文档。
支持通过 VBA 脚本获取和设置每个属性。与 FactoryTalk View SE client 对象模型不同,.NET 控件对象的 VBA 脚本有自己的规则和标准。在对话框的底部会显示获取和设置属性的 VBA 示例代码。单击
复制到 VBA
将复制 VBA 代码并打开 Microsoft Visual Basic。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal