示例:获取和设置属性

示例:获取属性
本示例使用 Button1 获取 .NET 按钮控件的
Enabled
属性,使用 Button2 获取
Font
属性。单击 Button1 或 Button2 后,将在对话框中显示消息。
Private Sub Button1_Released() DotNetControl1.GetPropertyValue "Enabled", variantValue MsgBox variantValue End Sub Private Sub Button2_Released() DotNetControl1.GetPropertyValue "Font", variantValue MsgBox variantValue End Sub
示例:设置属性
本示例使用 Button3 设置 .NET 按钮控件的
Text
属性,使用 Button4 设置
BackColor
属性。
Private Sub Button3_Released() DotNetControl1.SetPropertyValue "Text", "This is a button." 'The property type is String End Sub Private Sub Button4_Released() DotNetControl1.SetPropertyValue "BackColor", "Red" 'The property type is Color End Sub
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal