在多台计算机上部署 .NET 控件

  • 对于自定义 .NET 控件,请将
    FactoryTalk View Studio
    计算机上的 C:\Users\Public\Documents\RSView Enterprise\DotNetControl Setup 中的所有二进制文件夹复制到所有客户端计算机上的同一文件夹。
  • 对于安装在全局程序集缓存中的第三方库,请将它们安装在所有客户端计算机上,然后将
    FactoryTalk View Studio
    计算机上的 C:\Users\Public\Documents\RSView Enterprise\DotNetControl Setup 中的所有二进制文件夹复制到所有客户端计算机上的同一文件夹中。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal