创建 .NET 控件对象

创建 .NET 控件对象即可使用 Windows 窗体、WPF 或 .NET Framework 的自定义控件。
创建 .NET 控件对象
  1. 在工具箱中,选择
    .NET 控件
    。
  2. 拖动鼠标创建一个与控件大小大致相同的框。
  3. 在
    .NET 控件
    对话框中,选择一个控件,然后单击
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal