“ControlName 属性”-“方法”选项卡

方法
选项卡可用于查看 .NET 控件的方法。方法列表因控件类型的不同而异。
与 FactoryTalk View SE client 对象模型不同,.NET 控件对象的 VBA 脚本有自己的规则和标准。在对话框的底部会显示 VBA 方法说明和示例代码。单击
复制到 VBA
将复制 VBA 代码并打开 Microsoft Visual Basic。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal