“ControlName 属性”-“事件”选项卡

事件
选项卡可用于查看 .NET 控件的事件处理程序。事件处理程序列表因控件类型的不同而异。有关每个事件处理程序的详细说明,请参见控件提供商的网站或文档。
与 FactoryTalk View SE client 对象模型不同,.NET 控件对象的 VBA 脚本有自己的规则和标准。在对话框的底部会显示 VBA 事件的示例代码。单击
复制到 VBA
将复制 VBA 代码并打开 Microsoft Visual Basic。选中此复选框可启用事件,可以使用 VBA 脚本与之进行交互。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal