为控件列表选择器设置连接

使用
控件列表选择器属性
对话框的
连接
选项卡为对象设置标签和表达式。
要为控件列表选择器设置标签和表达式
  1. 在
    图形画面
    编辑器中,双击选择器打开其
    属性
    对话框。
  2. 单击
    连接
    选项卡。
  3. 为以下连接分配标签或表达式:
    值
    可为该连接分配标签。操作员选择一状态后,应用程序会将与所选状态对应的值写入标签的数据源。应用程序还会监视该连接,如果值发生变化,将在列表中突出显示新的状态。
    值连接会触发状态操作。例如,当分配给连接的标签更改为新状态时,数据源会将电机的速度更改为新设置。
    小贴士:
    如果在
    常规
    选项卡上选择了
    输入时写入
    ,则应用程序在操作员选择了状态并按下
    Enter
    键后才会写入值连接。
    如果未在
    常规
    选项卡上选择
    输入时写入
    ,则应用程序会在选择某一状态时立即写入值连接。Enter 和 Enter 键握手连接会被忽略。
    Enter
    该连接仅接受值 0 和 1。连接决定注册的
    Enter
    键的按下时长。对 Enter 键握手使用该连接。
    Enter 键握手
    可为该连接分配标签或表达式。该连接使用在
    计时
    选项卡中指定的握手复位类型属性复位 Enter 连接。如果想在数据源数值变化时复位 Enter 连接,则使用该连接来实现 Enter 键握手。
    如果分配表达式,则当表达式值符合握手复位类型选项的条件时,应用程序会计算表达式的值并复位 Enter 连接。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal