“控件列表选择器属性”对话框“计时”选项卡中的选项

下表显示
控件列表选择器属性
对话框的
计时
选项卡上的各个选项。
选项
描述
计时与握手设置
Enter 键控制延迟
选择在操作员按下
Enter
按钮以及应用将
Enter
连接设置为 1 之间的延迟时间长度。
Enter 键保持时间
选择将
Enter
连接设置为 1 的时间。仅当已指定
Enter
连接,但未指定
Enter 键握手
连接时,才能应用此时间设置。
Enter 键握手时间
选择
Enter
连接设置为 1 的最长时间。仅当已指定
Enter
和
Enter 键握手
连接时,才能应用此时间设置。
握手复位类型
选择
Enter 键握手
连接将
Enter
连接复位为 0 的方式:
  • 非零值
    在
    Enter 键握手
    连接为非零值时复位
    Enter
    连接。
  • 零到非零转换
    在
    Enter 键握手
    连接从 0 转换为非零值时复位
    Enter
    连接。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal