控件列表选择器在运行时的工作方式

在运行时,控制列表选择器会突出显示有值与数据源值连接的值相匹配的状态。操作员可以滚动浏览列表以选择不同的状态。分配给选定状态的值会写入值连接。
浏览列表
  • 操作员可以使用键按钮或小键盘/外部键盘上的箭头键和 Enter 键滚动列表和选择状态以及写出与选定状态关联的值。
  • 如果列表包含无法同时全部显示的状态,则列表可滚动。当操作员到达列表底部并按下
    下移
    按钮时,光标会移动到列表顶部。当操作员到达列表顶部并按下
    上移
    按钮时,光标会移动到列表底部。
  • 如果选择了“输入时写入”(在
    常规
    选项卡中),则在操作员按下了
    Enter
    按钮或
    Enter
    键后才会发送值到值连接。如果未选中“输入时写入”,则值在操作员滚动到不同状态时就会立即发送。
    小贴士:
    在控件列表选择器中,当滚动到某个状态并进行选择时,系统需要一段特定的时间来写入值并将该状态选中。
使用自动重复
如果在
计时
选项卡上为键按钮设置了自动重复,并且操作员按住
上移
或
下移
按钮达到指定的自动重复延迟时间,列表将开始滚动。如果未选中“输入时写入”,则对于浏览到的每个状态,应用程序都会尝试向值连接发送一个值。但是,如果自动重复率对所有待注册值而言过快,则某些值可能会丢失。
打开图形画面
在运行时打开画面时,应用程序会读取值连接的值并突出显示具有匹配值的状态。如果没有状态与值连接的值匹配,则不会突出显示任何状态,且光标将显示在列表顶部。
显示画面打开后立即更新列表
应用程序会定期读取值连接并突出显示具有匹配值的状态。如果没有状态与值连接的值匹配,则不会突出显示任何状态,且光标将保留在上一个突出显示的状态旁边。
应用程序更新控件列表选择器的频率取决于分配给值连接的标签的更新速率。
无效值
当操作员移动到具有无效值的新状态并按下
Enter
时,光标会移动,但状态不会突出显示。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal