“控件列表选择器属性”对话框“状态”选项卡中的选项

下表显示
控件列表选择器属性
对话框的
状态
选项卡上的各个选项。
选项
描述
选择状态
单击要为其设置属性的状态。
值
键入用于每个状态的整数值。
标题
输入状态文本。文本显示在对象的表面,用于为操作员提供当前状态的相关信息。
插入变量
单击此按钮可选择要插入的变量类型。
标题颜色
此框显示未选择状态时,标题的当前文本颜色。单击可选择其他颜色。
标题背景色
此框显示未选择状态时,标题的当前背景色。单击可选择其他颜色。
如果标题背景样式为透明,则应用程序不会使用这个标题背景色。
标题闪烁
如果要求标题在运行时闪烁,请选中此框。标题会每秒闪烁两次。
标题背景样式
选择标题背景色是
纯色
还是
透明
。
如果选择
透明
,则标题背景不会被填充,后面的对象会显示出来。
对齐
指定标题放置到对象上的方式。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal