为控件列表选择器设置常规属性

使用
控件列表选择器属性
对话框的
常规
选项卡设置控件列表选择器的外观。
要为控件列表选择器设置常规选项
  1. 在
    图形画面
    编辑器中,双击对象打开其
    属性
    对话框。
  2. 请单击
    常规
    选项卡。
  3. 指定选项。
在
常规
选项卡中设置选项后,单击
状态
选项卡指定运行时对象在每种状态下的外观。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal