控件列表选择器的运行时错误原因

在运行时,如果发生以下情况,应用程序会将有关控件列表选择器的错误记录到诊断中:
未分配值连接
如果未分配值连接:
  • 不会向值连接写入任何内容。
  • 光标保持为未选中状态。
  • 不会显示突出显示条。
  • 应用程序会记录一条错误。
无效值
如果状态值对于分配给值连接的标签数据类型而言过大,或该值超出已分配标签的最小值和最大值:
  • 应用程序不会将值写入值连接。
  • 突出显示保持不变。
  • 应用程序会记录一条错误。
例如,如果数据源是
PLC-5®
,状态值为 2,147,483,647,分配的标签是使用地址 N7:0 的整型标签,则状态值对于标签的数据类型来说过大。整型标签的范围仅为 -32,768 到 32,767。
如果已设置 Enter 键握手,并且在
常规
选项卡上选择了
输入时写入
,则 Enter 连接不会设为 1,并且握手定时器不会开始计时。
Enter 键握手有效
当操作员按下
Enter
键时,如果控件列表选择器的 Enter 键握手仍然有效,则:
  • 不会向值连接写入任何内容。
  • 光标保持为未选中状态,突出显示保持为选中状态。
  • Enter 连接保持设置为 1,握手计时器继续计时。
  • 应用程序会记录一条错误。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal