示例:使用控件列表选择器

在本例中,操作员可通过控件列表选择器使用列表来选择鼓风机的操作模式。鼓风机可以手动或自动运行,也可以关闭。
  1. 创建一个具有三种状态的控件列表选择器。
  2. 将状态 0、状态 1 和状态 2 的标题分别设置为“Off”、“Manual”和“Automatic”。
应用程序会监控分配给值连接的标签以控制操作模式。如果操作员滚动列表并选择一个条目,则值连接的值会更改,机器将切换模式。
操作模式也可以通过监控系统设置。操这员必须能够查看应用程序的本地画面以了解机器当前所处的模式。应用程序可读取值连接,并突出显示当前选定的操作模式。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal